This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:6LoWPAN边缘/边界路由器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/581407/cc2650dk-6lowpan-edge-border-router

部件号:CC2650DK

大家好,

我有CC2650开发套件,我想在项目中实施6LoWPAN,作为节点和边缘路由器。  

因此,我正在阅读本文档(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Cc26xx_sw_examples),但我没有 CC2531 USB Dongle,并且我同时拥有 BeagleBone Black和Raspberry Pi 3。

因此,我需要在CC2650DK (以及BBB和RPi3 (如果需要))上实施6LoWPAN边缘路由器方面的帮助。  

有关节点,文档中包含实现。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7853.6lbr.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的6lbr无法正常启动。 如果启动正确,则不应继续执行"信息:BR-RDC:重置滑动对讲机"。 如果您从SLIP无线电断开USB电缆并执行"ls /dev/"操作,您仍然看到ttyUSB0吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以拍照,向我展示如何将您的SLIP对讲机连接到Raspberry Pi?