This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/CC2538:Z-Stack网络表信息,用于联机重新处理

Guru**** 2542690 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583458/compiler-cc2538-z-stack-network-table-info-for-online-recentcy

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: Z-stack

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,  

我在CC2538上使用Z-堆栈能量和IAR ARM。

我需要确定在任何给定时间内哪些节点当前处于联机状态(对任何传输做出响应)。 我知道Z-Stack有三个网络表(关联设备表,邻居表和路由表),它们提供了一些有关信息,但现在我不知道如何以一种方式读取它们,以显示节点在 任何给定时间是否联机。 我也没有注意到文档中的任何内容,但可能只是错过了。

是否有办法做到这一点,或者我应该创建自己的表并找到自己的维护方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的应用程序中,我创建自己的表来ping其上的设备,或者要求设备定期进行活动报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢YiKai,我也会这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。