This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RPL UDP,UDP/IPv6和Net-UART之间的差异

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583377/difference-between-rpl-udp-udp-ipv6-and-net-uart

您好,

谁能澄清\examples\IPv6\RPL UDP,\examples\UDP/ipv6和\examples\cc26xx\cc26xx-web-deme\net-UART之间的区别?

对我来说,这看起来是一样的,但我认为有些细节我无法确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议你在Contiki Github上发布一个问题。 那里的专家可能会给您准确的答案。