This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:从ZigBee终端设备到协调员的通信

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583243/cc2531-communication-from-zigbee-end-device-to-coordinator

部件号:CC2531

大家好,

我有CC2531,我已使用TI的HA配置文件进行了刷新,并且我正在使用它运行样例应用程序。 加密狗是Zigbee协调员。

我正在将其与第三方灯开关集成,例如climax。

交换机(ZigBee终端设备)能够与协调器关联,当我使用协调器的示例应用程序操作(开/关)交换机时,它工作正常。

但是,如果我手动操作(打开/关闭) climax开关,则样本应用程序不会收到通知。

我的疑虑是,示例应用程序不处理反向通信。 请指导我。 我有一些基本的问题,例如,我是否需要在 示例应用程序的协调方注册某个结束点才能接收通知?

在关联过程中以及在数据交换过程中关联后,终端设备和协调器之间的任何典型握手期间交换了哪些Zigbee消息?

如果有人链接到有关不同层中的消息序列的基本教程,则在典型通信期间交换ZDO,MT和APS,这将非常有帮助!

谢谢

色调