This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:具有ZigBee堆栈的CC2530是否能够支持串行通信而无需编码?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583179/cc2530-cc2530-with-zigbee-stack-is-capable-to-support-serial-communication-without-coding

部件号:CC2530

亲爱的师父:

抱歉,我是RF和网络线路的新用户,

我的目标是为家庭自动化等设置基于CC2530的ZigBee网络

如果我理解正确,当我使用TI提供的ZigBee堆栈刷新CC2530时,
无需进一步编码(固件),我可以与串行接口通信CC2530
像XBee模块?

如果没有,如何使用CC2530开发此类系统?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果在CC2530上运行ZNP,则可以使用UART或SPI接口通过MT命令对其进行控制。