This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:CC2650如何作为协调员工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/582138/cc2650dk-how-cc2650-work-as-a-coordinator

部件号:CC2650DK

大家好,

我正在尝试在 CC2650的帮助下学习Zigbee HA应用程序。

我想在两 个CC2650之间通信(一个作为终端设备,另一个作为协调员(ZNp+Ztool))

借助ZStack文档和本论坛提供的一些答案,我可以设置以下测试环境。

1.示例交换机(CC2650 终端设备):

我已在该设备的LCD屏幕上刷新了"Sample Switch"(示例开关)应用程序,可以看到以下线条

"向上:ToggleLight"

"RT:EZ模式"

"选择:主"

2. 示例灯(Ztool+ZNP):

我已经刷新了“znp_coordiner_pro.hex”  

-在Ztool脚本窗口中执行“znp-bringup.zjs”并正确更改COM端口。

-在Ztool中,我给ZB_permit_joining_request的超时值为0xFF (始终允许加入)

-在Ztool中,我给出了UTIL_GET_DEVICE_INFO,回答是

TX>07:30:03.86 COM35 UTIL_GET_DEVICE_INFO (0x2700)

RX>07:30:03.88 COM35 UTIL_GET_DEVICE_INFO_Response (0x6700)
   状态:成功(0x0)
   IEEEAddr:0x0.0124万B0007BAC004</s>0007
   短地址:0x0000
   设备类型:协调器(0x1)
   设备状态:DEP_ZB_COORD (0x9)
   NumAssocDevices:0x00
   AssocDevicesList

我是否可以假定Zigbee协调员已成功启动?

有人能帮我在终端设备和协调员之间进行通信吗?