This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/580277/cc2530-cc2530

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

尊敬的先生:

         1.我正面临复杂的问题,要使Z-Stack示例代码正常工作,因为它有许多选项,并且它在ZNP模式下运行。

         2.我想以独立模式运行CC2530。 一定要有一些演示代码或编码文档,以帮助我更好地理解。

 

您能否为我提供 ZigBee光链路开发套件源代码以用于我的测试,这看起来与我的应用类似。

谢谢!

此致,

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.ti.com/.../z-stack-archive下载Z-stack-lighting 1.0 2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            请向我发送 一些演示代码和编码文档,以帮助我更好地理解。

    谢谢!

    此致,

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装Z-Stack后,其中有示例代码和文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我试过了,但不能正常工作。你有任何演示代码。请给我发邮件。

    谢谢!
    Muthu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是"不能正常工作"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    1.我在CC2530中尝试了PCB的Z-stack示例代码。
    2.我正面临复杂的问题,要制作它在ZNP模式下运行的Z-Stack示例代码。


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以指定CC2530上的哪个Z-Stack版本和哪个测试示例? 您在运行示例时遇到了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是purnendu。 我也在做同样的工作。
    为了澄清我们使用的是Z-Stack 3.0 0并使用示例光代码。有人怀疑,如果没有ZAP代码,此示例代码是否有效。 我是否可以在没有外部控制器命令的情况下直接运行此命令?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 3.0 中的SampleLight示例不基于ZAP-ZNP。 它在SOC模式下运行,不需要外部MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在SOC模式下运行CC2530,并通过UART传输所需的数据。

    运行示例代码时,我遇到了无法继续网络初始化的问题。

    我正在使用我们自己开发的CC2530 PCB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以指定您使用的示例代码和Z-Stack版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    从哪里可以获得Zigbee Light Link开发套件的示例代码,适用于USB加密狗和LED PCB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.ti.com/.../z-stack-archive下载Z-stack-lighting