This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2530:有关待处理地址的信标问题

Guru**** 2542690 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/582715/ccs-cc2530-beacon-problems-about-pending-address

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

工具/软件:Code Composer Studio

Z-stack Home 1.2 .2a,

路由器macPib autoRequest默认为true;

坐标拼版 发送外部ZMacDataReq到路由器外部地址,TxOptions为MAC_TXOPTION_INDIRECT。

路由器扫描信标,扫描坐标信标帧时有自己的外部地址,但与IEMAC第42006版指南不一样,自动发送802.15 数据请求。

注:路由器外部地址为0x3100.0017万00000099</s>0.0099万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能详细说明您打算做什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道原因。坐标发送外部ZMacDataReq到路由器外部地址,但路由器不发送MAC数据请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您是否有此测试的嗅探器日志?
    2.此路由器是否基于Z-Stack Home 1.2 .2a? ext地址看起来不像TI器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将使用嗅探器进行测试,并提供嗅探器日志。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您,“此路由器是否基于Z-Stack Home 1.2 .2a? ext地址看起来不像TI器件?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于Z-Stack Home 1.2 CC2530的路由器CC2530
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以得到"路由器外部地址是0x3100.0017万00000099"?0.0099万?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部地址是我定义的外部地址
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_2500_e6_2500_89_2500_ab_2500_e6_2500_8f_2500_8f.psd</s>2500 2500250025002500

    未加入网络的网络路由器在-50~-60dbm中使用信标请求命令RSSI。
    接收信标并使用ZMacPollReq时,在MAC_MLME_poll_CNF消息中返回0x19 (MAC_BAD_State)错误,此时分析结果处于扫描状态,因此轮询无效。

    根据IE44.802.15 4的标准,“待处理地址信标”应该是如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在不加入网络的情况下,我想将路由器或终端设备广播MAC地址终止为不同的坐标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您希望我检查嗅探器日志中的哪个数据包编号?