This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:具有PA的Zigbee板的最大距离是多少?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/582560/cc2530-what-is-the-maximum-distance-of-zigbee-board-with-pa

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:CC2591Z-stack

您好,

      当Zigbee的两侧都有PA时,应覆盖的最大距离是多少。 在我的硬件设计中,它在协调器和CC2530路由器上具有PA (CC2591)。 因此,这些距离应覆盖的最大距离是多少。  

我需要在直视线和建筑物中检查距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验,运行Z-Stack时,视线最远可达250米。 至于内构建,这取决于有多少个阻止分区以及分区的材料。 您必须进行现场测试才能了解不同的情况。