Other Parts Discussed in Thread: CC2538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:CC2538中讨论的其他部件尊敬的支持人员:
现在我有一个问题,我们有一个电压检测硬件,如果落在CC2538引脚的一个引脚上,这是可以的,我们可以跟踪当前的唤醒100毫秒并每秒发送一条消息。
我的问题是,如果针的波浪上升,它应该保持深眠,而不是在下一波下降到针的波浪前挥手。
你有什么建议可以帮助我解决这个问题,就是如何在降波之前保持深眠模式?
谢谢