This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2530:如何编写代码.Hex no CC2530芯片(Como escrever Codigo . hex no chip CC2530)

Guru**** 2541160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/581237/ccs-cc2530-how-to-write-code-hex-no-cc2530-chip-como-escrever-codigo-hex-no-chip-cc2530

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: Z-stack

工具/软件:Code Composer Studio

任何人都知道如何在我的CC2530芯片上获取c代码。 包括UBS电路等和记录软件。

Algu é m saberia informa como faço para embarcar o meu Código c no meu chip CC2530。 Incluindo Circuito UBS por *** e software de gravação ó n。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否正在使用TI开发套件? 您可以使用闪存编程器对CC2530设备进行编程。

    www.ti.com/.../flash-programr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试先运行TI示例(如Z-Stack中的示例)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的倾听! 但如果可能的话,我会有电路的图像来连接CC2530芯片(我正在使用芯片,从头开始安装整个电路)和USB接口或另一个接口,以便在芯片上写入code.hex。