This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:CC2650+ SmartRF06 EM支持哪种数据包嗅探器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/582061/cc2650dk-which-packet-sniffer-supports-for-cc2650-smartrf06-em

部件号:CC2650DK

我正在使用  CC2650E+ SmartRF06 EM。

我想在2 CC2650 (一个作为终端设备,另一个作为协调员)之间建立通信

我无法理解这两者是否相互沟通。

我使用过TI SmartRF数据包嗅探器。

但无法捕获我的设备。

那么我可以为该设备使用哪种数据包嗅探器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI数据包嗅探器不支持CC2650DK。 您必须购买CC2531EMK才能充当嗅探器硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Yikai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。