请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F2618 主题中讨论的其他部件:CC2520,
你(们)好
我的印刷电路板是MSP430F2618和CC2520。
我参考 了SWRS068表(32页)。
我想在SmartRF Studio 7中测量CC2520 RSSI。
按下Packet TX (数据包TX)选项卡中的START (开始)按钮时,数据包嗅探器仅捕获1个图示。
消息为 "发送数据包失败"。