This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:哪个文档告诉我0x87 id用于NV内存中的设备类型选择?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/581074/cc2530-which-doc-tell-me-that-0x87-id-is-for-device-type-selection-in-nv-memory

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

你(们)好

哪个文档告诉我0x87 id用于NV内存中的设备类型选择?

我想知道其他人在ZNP中使用它的ID是什么

很难找到一种方法来了解关于ZNP的所有信息,并独自完成所有的工作。也许更多 的这种例子 对像我这样的人来说会很好

谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此信息可在Z-Stack 3.0 随附的Z-Stack ZNP接口规范文档的3.1 .1.2 节中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    0x0087的定义在ZComDef.h中,它是"#define ZCD_NV_logical_type              0x0087"

    您好,Jason:

    Z-Stack 3.0 文档文件夹中不包含Z-Stack ZNP界面Specification.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它位于文档/API中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:
    这很奇怪。 我在2016年12月6日下载了Z-Stack 3.0。 如果我安装了该软件包,我看不到Documents/API文件夹。 我刚刚再次下载了Z-Stack 3.0 安装程序,并找到了Documents/API。 这是否意味着早起的鸟会有虫子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 您是否可能在某个时刻意外删除了文档? 我确信我们内部没有生成多个RTM Web安装程序,而且自初始版本发布以来,Web安装程序肯定没有更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 我尝试再次安装该版本,我可以看到Documents/API文件夹。 不知道为什么它以前不安装Documents/API文件夹! 不管怎样,我可以解决这个谜题。 非常感谢。