This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AddrMgrExtAddrLookup和APSME_LookupExtAddr()有何不同

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/581327/what-is-the-different-between-addrmgrextaddrlookup-and-apsme_lookupextaddr

大家好  

      ZC ,ZR,Zed, Zed是ZR,的子项,ZR是ZC。的子项

      但是  ,当ZC使用AddrMgrExtAddrLookup,时 ,它可以 获得extAddr Zed!

      为什么? 为什么 Zed 地址存储在ZC?中

巴西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seven:

    APSME_LookupExtAddr(),验证请求的地址是其自身或其直接父地址,然后使用AddrMgrExtAddrLookup()检查地址管理器中是否存在该地址。 如果您在地址管理器中搜索您的地址,您将找不到IEEE地址,我认为这是主要区别。

    Zed在ZC中的原因是因为在身份验证过程中,ZC必须在发送网络密钥时添加其IEEE地址,这就是它在地址管理器中的原因。 对于3.0 允许3.0 和平联的网络中的1.2 1C.2a和ZC 1b,这种情况是正确的(加入3.0 和平联网络的传统设备将在身份验证过程后从地址管理器中删除)。

    希望这能有所帮助!