This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:没有iCall的TIMAC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2650, CC2530, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/581442/cc2650dk-timac-without-icall

部件号:CC2650DK

嘿,

是否存在没有iCall的MAC样本项目?

我想在 没有iCall的情况下使用802.15 4 MAC API。 我使用IAR Workbench 7.60 和CC2650DK。

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所知,没有这样的TIMAC版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如YK所建议的那样,CC2650的TIMAC项目是使用iCall作为堆栈和应用程序之间的接口而构建的。 但是,CC2530和CC2538上的项目不使用ICALL。