This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:用于开发的IAR版本是什么?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/581105/cc2650emk-which-iar-version-for-developing

部件号:CC2650EMK
“线程:Z-stackCC2650”中讨论的其它部件

大家好!

我试图将SampleDoorLock示例从Z-stack Home EWARM.2a-闪存到CC2650EM,所以我发现我应该使用IAR 1.2 7.4。 我尝试了v.7.4 ,但弹出一条消息,说“项目文件C:\ti\...是由产品的较新版本创建的,无法打开”。 所以我尝试使用7.7 ,我想它是正确的,但我没有尝试刷新它并对它进行测试(只是编译)。

Q1)如果我选择使用比任何MCU (例如CC2650)更高版本的IAR进行编译,是否有任何问题?

问题2)我在这里错过了什么,但我认为它不适用于7.4 ,也不适用于7.7 吗??


此致
詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您已经使用7.7 打开了Z-Stack示例,因此当您使用7.4 打开它时,它会发出警告。 我建议您重新安装Z-Stack Home 1.2 .2a并使用7.4 构建它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Yikia。 我认为您可能是对的,我将重新安装并再次检查。

    但是,如果我使用的版本比指定的版本更新,您是否认为可能会出现任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有内部版本问题,我可以使用较新的版本。 但是,建议使用匹配的IAR版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次问候,

    我重新安装了Z-Stack Home IAR.2a,并尝试使用1.2 v 7.4 打开"SampleDoorLock"。 项目已成功打开,但未编译,并显示以下错误消息:
    "
    运行C/C++编译器时出错
    变量扩展失败。
    违规文本:"$DRIVERLIB$\"
    "

    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试参考 e2e.ti.com/.../54.2939万中的讨论