This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:需要有关Z-stack 3.0 示例的帮助

Guru**** 2541340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/581107/cc2530-need-help-with-z-stack-3-0-examples

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: Z-stack

我们正在进行教员项目,这是一种家庭自动化系统,我们使用基于CC2530的ZigBee模块( www.aliexpress.com/.../32.3307万57866.html )5.7866万 )和您的ZigBee协议栈版本3.0。
问题是我们没有CC2530开发套件,但TI Z-stack 3.0 中的示例是为该主板编写的。
我们需要做些什么才能使示例发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难不使用CC2530DK来运行Z-Stack 3.0 示例。 您必须修改代码以使用UART输出而不是LCD显示,并修改LED和按钮使用的GPIO。