请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件: Z-stack
工具/软件:Linux
我的客户有一个Gateway项目, 请使用MT7628+CC2530。2530。 协调员CC2530使用ZigBee 3.0 堆栈下的ZNP演示。
他们已将 Z-Stack_Linux_Gateway-1_0_1代码移植到 MT7628 MIPS 平台。
他们想询问 z-stack_linux_gateway-1_0_1代码是否支持最新的Z-stack 3.0 .0?
如果他们想要支持ZigBee 3.0 ,应该 在哪里进行更改?