This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:协会成功但未加入

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/580745/cc2531emk-association-successful-but-not-joining

部件号:CC2531EMK

大家好,

我在新的外设加入我的网络时遇到问题。 外设使用SmartRoom协议,据称支持ZigBee HA 1.2。协调器是CC2531EMK USB软件狗。 从协议分析器中,我看到关联已成功完成,每个请求的终端设备都有一个短地址。 但是,终端设备似乎对这种情况不满意,每隔十秒就会不断请求关联。

有人知道为什么会发生这种情况?? 请帮助。

此致,

梁宇人

e2e.ti.com/.../Wulian.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为此外围设备使用与您的Zigbee HA 1.2 协调员不同的TC链路密钥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我无法对外围设备进行编程或执行任何操作,我可以在ZC上执行哪些操作来配置网络以接受外围设备链路密钥?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须联系制造商,了解他们使用的TC Link密钥,并在ZC上对其进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在联系制造商以获取TC Link Key。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。