This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NLME_LeaveReq ()只能在设备处于网络?时使用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/580715/does-nlme_leavereq-could-only-using-while-the-device-in-on-network

大家好

    我 使用NLME_LeaveReq()在  要进行出厂重置时发送休假请求!

     但我发现 此 功能 只能在网络上使用!

    无论 它 是孤立状态, 重新加入或 任何其他状态~~~~,它都将返回Failed (失败)

巴西!  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果设备是孤立设备或不在网络上,您不能期望它可以向任何人发送离开请求。