请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:Z-stack你(们)好
我 在 应用 程序循环ZDO_STATE更改案例中添加默认绑定列表
zclSampleLight_NwkState =(devstates_t)(MSGpkt->hdr.status);
if(zclSampleLight_NwkState == dev_end_device)
{
静态uint16 BindClusterId[]={ ZCL_CL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF
模式;zAddrType_t ZC_endr_DstDDr_DDr_DDr_DDr_DDr_DDr.DDr_DDr.DDr_DDr.DDr_DDr.DDr.DDr_DDr_DDr.0= ZADSTDDr_DDr_DDr.DDr.DDr.DDr_DDr.DDr_DDr.DDr_DDr_ADSTDDr.
SAMPLELIGHT_ENPOD1,BindClusterIds );
}
如果 设备 已重发传输密钥,我无法发送 绑定地址为。的切换
如果 我添加NLME_SetPollRate(0);以 停止 轮询 ,我 总是可以 发送 一个绑定地址为?的切换
有人知道 为什么它失败了?