请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2531USB-RD 主题中讨论的其他部件:CC2531,Z-stack
您好,
它是关于CC2531 USB评估模块用于终端设备的OTA更新的。 如果存在基于旧版本的终端设备。 如果我不想通过云服务更新它们,让我们假设我有新的OTA FW更新文件。 我正在寻找一些更易于使用和快速更新固件的设置。 看起来CC2531 USB评估模块和OTA控制台应用程序可能是用作OTA服务器的选项。通过,我对以下几点不清楚
1-似乎需要SmartRF05EB将此加密狗配置为OTA服务器,是否还可以使用ISAember 3调试适配器加载OTA服务器应用程序?
2- OTA文件是否有任何大小限制?如果有,OTA文件的最大大小是多少,此服务器应用程序可以对其客户端执行OTA?
3-是否可以将任何ZigBee (Zha或ZLL)设备连接到此OTA服务器应用程序?
4-使用单个OTA服务器USB加密狗可连接的OTA会话最大设备数。
如果有任何其他设置也可以用作此类用途的选项,也请分享
谢谢