This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZCL家庭自动化文件在3.0 中的位置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/580534/cc2530-location-of-zcl-home-automation-files-in-z-stack3-0

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

尊敬的各位:

我想问一个关于Z-Stack 3.0 文件组织的小问题:

 

为什么ZCL家庭自动化代码放在“\Z-Stack 3.0 .0\projects\ZStack\HomeAutomation\Source”中,而不放在“\Z-Stack 3.0 .0\Components\stack\zcl”中?

 

我的理解是,zcl_ha是提供的堆栈,而不是指定的项目。

 

谢谢。

此致,

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是因为ZCL家庭自动化代码是为HA设计的,它们被放在“\Z-Stack 3.0 .0\projects\ZStack\HomeAutomation\Source”中,而不是“\Z-Stack 3.0 .0\Components\stack\zcl”中。 如果需要,我认为您可以将它们移动到“\Z-Stack 3.0 .0\Components\stack\zcl”