This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530DK:ZNP和SimpleApp示例应用程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/580394/cc2530dk-znp-and-simpleapp-sample-application

部件号:CC2530DK

尊敬的各位:

ZNP是否回复SimpleApp示例应用程序(SAPI_ProcessEvent())? 我可以禁用它吗?

谢谢。

此致,

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Barry,

    您使用的是什么版本的Z-Stack? 请澄清您的问题吗? 如果您询问示例应用程序中存在的MT接口,则某些示例应用程序默认启用MT接口。 您可以通过进入项目编译选项并删除它们来删除它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所知,SimpleApp使用SAPI,但如果您的应用程序不使用SAPI,您可以将其禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jason和YK:

    很抱歉我的解释不清楚。 我将在此处详细描述我的问题:

    我发现ZNP示例中有SAPI任务(SAPI_ProcessEvent)(C:\Texas Instruments:Z-Stack 3.0 .0\projects\ZStack\ZNP) ,而HomeAutomation中的其他示例(C:\Texas Instruments:Z-Stack 3.0 .0\projects\ZStack\HomeAutomation)没有SAPI任务。

    我的问题是:

    1.我是否可以删除该ZNP程序中的SAPI? 这样,ZNP-ZAP配置的体系结构就像这样? (我在图上划了一些十字。)

    2.我发现Z-Stack 3.0 的文档文件夹(C:\Texas Instruments \Z-Stack API.0\Documents)没有3.0 文档(Z-Stack Simple API.pdf),这是否意味 着SPAI将很快被弃用?

    谢谢你。

    巴西,

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果您不使用SAPI,则移除它没问题。
    2.如果您使用Zigbee 3.0 ,SAPI将毫无用处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了一个问题:

    3. SPAI文档中描述的SimpleApp示例只能在ZStack-CC2530-Smesh.1a (或更低版本)(Inside C:\Texas Instruments:2.5)中找到,但在Z-Stacks的较新版本(Z-Stack 3.0 Home.0,Z-4.4539万.2a,2.5 1.0 1.2 ,等)中找不到。 这是否意味着如果我要在ZigBee 3.0 中使用SAPI,我必须自己将其移植?

    此致,
    Barry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么SAPI在ZigBee 3.0 中无用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果运行Zigbee 3.0 应用程序,它将使用BDB或ZDP API。 SAPI用于简单的非Zigbee标准配置文件应用。