请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件: Z-stack
工具/软件:TI C/C++编译器
你好。
我使用CC2530开发ZigBee网络。 我想将应用程序设置为在CC2530中使用timer3作为计数器。计算外部事件后,它应通过SPI将其保存在EEPROM中。所有这些工作都由ZigBee网络中的终端设备完成。经过一段时间后, 终端设备应将计数器的内容发送给协调员。应考虑ZigBee-2007的所有功能。
问题是我不知道如何开始? 是否可以使用cc2530f256执行此类操作? 如何在单元应用中将ZigBee功能与此计数器代码结合起来?
我熟悉IAR编译器。
我们对您表示感谢。