This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:Cc2538-从射频引脚到匹配网络/滤波器的阻抗

Guru**** 2980600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578219/cc2538-cc2538--impedance-from-rf-pin-to-matching-network-filter

部件号:CC2538

你(们)好  

我们正在使用CC2538设计射频板,并遵循与开发套件参考设计相同的电路。

但问题是  

1.射频引脚上的差分阻抗是什么意思? 在数据表中,从该如何确定从RF引脚到匹配网络的轨迹长度为66+j64

2.从RF+引脚/RF -引脚到 匹配网络的阻抗为50欧姆,正确理解吗?

3.如果不是,则如何设置长度,宽度以及RF引脚到匹配网络的阻抗

4.整体差动阻抗应为100欧姆或50欧姆?

请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跟进:
    e2e.ti.com/.../38.9223万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请提及射频引脚与不平衡变压器滤波器之和的轨迹长度或阻抗?

    我们在PCB中有不同的层叠

    第1层铜- 0.018 mm

    第1层和第2层距离为0.15 mm

    迹线宽度为0.15 mm


    请在此提供指南