This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531F128,CC2531F256

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK, CC2530, Z-STACK, CC2530EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/579253/cc2531f128-cc2531f256

主题中讨论的其他部件:CC2531CC2531EMKCC2530Z-stackCC2530EMCC2538DK

 尊敬的先生:

         我想将TI部件用于家庭自动化control.can我使用CC2531F128,CC2531F256,或者 有任何最新的部件和评估板。请推荐TI部件和评估套件。

CC2531F128,CC2531F256可以支持标签评估(添加其他公司的传感器)

以下为申请详情。

1.照明控制。

2.门传感器控制和风扇。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于CC2531评估套件,您可以使用CC2531EMK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    CC2530和CC2531部件几乎相同,区别在于CC2531上的集成USB接口。 对于原型设计,使用SmartRF05 + CC2530EM将更容易,因为Z-Stack中有支持此开发套件的示例应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            请在下面找到我的问题。

    1.此SoC是否支持支持1.2 堆栈的Zigbee 3.0 堆栈?

    2.如果我购买了此USB加密狗,TI是否会提供所有的堆栈开发详细信息?

    3,价格是多少? 交付提前期是多少?

    4.用这个芯片,我们是否可以增加/追踪/拆除任何芯片传感器或照明设备? 使用此芯片可以添加Marvell 88MZ100/88MZ300设备,如运动传感器/门传感器。 是否可以正确获取设备的传感器/电池状态?

    谢谢!

    此致,

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,Z-Stack 3.0 和HA 1.2 都可以在CC2531上运行。
    2.没有CC2531的专用示例。 Z-Stack的示例专用于CC2530DK和CC2538DK。 您可能需要修改示例代码,使其在CC2531EMK上运行。
    3.您可以从 www.ti.com/.../cc2531emk购买, 但我不知道确切的交货提前期。 通常需要1或2周时间。
    4,这个问题我不是很明白。 您能详细说明吗?