This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:具有CC2592的Zigbeee自定义板

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2531, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578575/cc2538-zigbeee-custom-board-with-cc2592

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件:CC2592CC2531

您好,TI:

我正在尝试研究CC2538的定制主板,它具有CC2592范围扩展器。 我正在使用最新的普遍性软件和官方的CC2531硬件嗅探器。

我的测试设置是:

1) 我将TX功率设置为20dBm

2) 设置嗅探器(CC2531)和协调器(自定义板 CC2538 + CC2592),使其大致保持5 cm 的距离

2) 将协调器设置 为发送 1个广播(大约10个虚拟字节ZigBee有效负载)

3) 已检查嗅探器

以下是我获得的RSSI读数:

这应该是这样吗? 或接近20dBm值? 如何测试主板的天线是否没有任何问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来不错。 我建议您在每次测试时进行直视线测试,以查看两个CC2538-CC2592模2592模块可以通信的距离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提示。 如果我将增益设置为20dBm,为什么是3dBm?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是因为嗅探器不导电,因此您不会看到TX功率中的高数值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你YK!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。