This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:有关I/O中断的问题,CC2530

Guru**** 2597105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/579332/cc2530-the-question-about-i-o-interrupt-cc2530

部件号:CC2530

您好,

在ZStack中,我发现CPU (CC2530)不能及时执行外部IO中断。

我只想,CPU检测到外部I/O中断(  中断的生成时间一次约为20ms),然后CPU的一个引脚在 时间内输出高压, 但我发现引脚的输出比产生的中断慢大约>15ms,而且每次时间都很短,为什么?我应该如何将 偏差降低到2ms?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在ISR功能中将此引脚输出置于高位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen,
    是的,我使用WFP 1.1 或WFP 0.0 检测外部中断,并在ISR功能中处理。
    在堆栈2.5 .1a中,是否有其它地方使用这两个引脚进行定量给药?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何知道“引脚的输出比产生的中断慢约>15ms?”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用示波器测量它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用SampleLight进行测试,并且可以在不到100u秒的时间内切换GPIO。