This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何使用已建立的网络将新路由器/终端设备添加到协调器。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/579351/cc2538-how-to-add-new-router-end-device-to-the-coordinator-with-established-network

部件号:CC2538

我正在使用开关(如ZC)和灯(如ZR)应用程序,ZC形成网络,ZR加入网络,应用程序运行良好。

我的问题是:

如何向现有网络添加新的路由器/终端设备?

当我的新设备尝试NS并跳到网络时。它没有加入现有网络。

如何加入ZC/ZR?

感谢您的建议。

-阿伦库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在ZC和新设备上启动EZ模式以使其加入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢重播。

    我不想打扰ZC。 如何在新设备尝试加入时自动执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不想打扰ZC的意思是什么? 您必须从ZC启用允许加入才能允许设备加入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在ZC (切换应用程序)中,我必须按下切换至FB存在启动,并且新设备开始加入我提到的自动加入。

    要在ZC和ZR中启用允许加入,如何操作? 请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是FB? 我无法很好地理解您的问题。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FB-查找和绑定,LCD显示屏显示在板上(smartRF06)。

    按按钮开始建立网络,一段时间后关闭,然后无法加入任何新设备。
    如果要添加新设备,必须按下按钮,
    然后显示添加设备所需的网络信息。

    如何在ZC和ZR中允许加入? 我需要在哪个部分进行修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以启用网络转向以允许设备加入。