请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:CC2530中讨论的其他部件用于中断的1.CC2530 P0_7
2.af recv cmd,但当我接收数据时,它可以自动转至IF (P0IFG & 0x80)//P0_7 ,这是我在HAL_ISR_FUNCTION中的ISR。
所以,我的Q 就是 为什么当我恢复数据时,它会自动转到我的ISR功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用于中断的1.CC2530 P0_7
2.af recv cmd,但当我接收数据时,它可以自动转至IF (P0IFG & 0x80)//P0_7 ,这是我在HAL_ISR_FUNCTION中的ISR。
所以,我的Q 就是 为什么当我恢复数据时,它会自动转到我的ISR功能。