This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:与ZStack 3.0 一起使用的IEC 6.073万库

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578863/cc2538-iec-60730-library-for-use-with-zstack-3-0

部件号:CC2538
主题: CC2560中讨论的其他部件

出于安全和经济考虑的需要,是否有IEC 6.073万库可用于在CC2538上运行的Z Stack 3.0 (作为带无线电的单芯片控制器运行)(IAR开发环境)?

如果没有特定的库,是否有人认为修改/移植Core M3 Stellaris IEC 6.073万库是可行/经济的?

我注意 到,http://www.ti.com/pdfs/wtbu/SWPT039.pdf 是指CC2560的Stellaris IEC 6.073万库。

此页面 http://www.ti.com/tool/sw-lm3s是否 链接到两个可用下载中的IEC库?  

或者是否有更适合或最新的IEC 6.073万库可用于M3核心F28M3x系列开始移植?

如果解决方案要将软件移植到除C2538之外的TI微系统上,是否存在任何开发或运行时许可问题(即免费与C2538一起分发)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roz:

    我们正在调查此事,我会向您介绍我们发现的任何信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:
    谢谢!
    我从我发布的链接www.ti.com/.../sw-lm3s"下载了源捆绑包 ,但在其中找不到IEC 6.073万库。

    实现IEC B类单通道并进行定期自检(重置时)的库可以在我们的应用中实现强大的开机自检库,而不会导致ZStack出现运行时问题。

    感谢您的观看,希望您能找到一些东西。

    此致,
    Roz