This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:所有终端设备一个安装代码?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/579003/cc2530-one-install-code-for-all-end-device

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,

我想通过使用安装代码来设置具有安全性的Zigbee网络,但我只想对所有端点使用01安装代码,而不考虑这些端点的64位地址。

是否有办法设置此网络?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试使用Z-Stack 3.0 来执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vien:

    在我们的堆栈中,安装代码连接仅适用于安装代码+CRC和连接设备的IEEE地址。 此外,通常,您希望每个安装代码都是唯一的。

    我的建议是使用唯一的预配置TC Link Key,而不是使用安装代码。 您可以对网络中所有设备上的唯一TC Link Key进行硬编码,当他们执行连接过程时,他们将使用您唯一的TC Link Key,而不是众所周知的TC Link Key。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jason,

    你的想法很棒:D