This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:Smart RF Studio的Perl脚本问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/579140/cc2520-perl-scripting-problems-with-smart-rf-studio

部件号:CC2520

大家好,我有兴趣使用智能射频板自动执行一些ZigBee接收测试。  我还没有能够运行任何脚本。  我一直遇到同样的问题。  我尝试使用草莓果酱和活性状态果酱,结果相同:

----------------------------------

程序无法启动,因为计算机中缺少DAL_CONFIG_vc12.dll。

无法为模块DAL_ext加载'./DAL_ext.dll':load_file:无法在C:/Perl/lib/Dynaloader.pm第194行找到指定的模块。在DAL_ext.pm第11行。

在DAL_EB.pm第11行的RELEAT中编译失败。

Begin fail--compilation aborted at dal_eb.pm line 11

del_receive.pl第9行的Require中编译失败。

Begin failed--compilation aborted at da_receive.pl第9行

----------------------------------

有什么想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此文件应位于:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\bin

    如果不是,请尝试重新安装SmartRF Studio:
    www.ti.com/.../smartrftm-studio