This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:有关Ubuntu的固件支持的建议

Guru**** 2537080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2530, CC2650, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/579117/cc2520-nee-advise-on-f-w-support-for-ubuntu

部件号:CC2520
主题中讨论的其他部件: CC2530CC2650CC2538

尊敬的各位:

我的一位客户正在使用基于CC2520芯片组的家庭自动化,请告知Ubuntu的固件可用性支持,以启用驱动程序,敬请确认。

阿拉文德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    由于此芯片只是一个收发器,因此不直接支持Linux。 我们确实提供了与POSIX兼容的ZAP框架,但它仅支持在ZNP模式下运行的CC2530/CC2538/CC2650平台2538平台。2650。

    git.ti.com/.../znp-host-framework