This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:是否有足够的内存将CC2538连接到CC3100?

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC3100, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578816/cc2538-enough-memory-for-connecting-cc2538-to-cc3100

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: CC3100,Z-stack

问候,

我尝试将CC2538作为协调员通过SPI连接到CC3100 (WiFi模块)。 我了解到这可能无法实现,因为CC3100没有处理器,所以它将使用CC2538,这将导致CC2538中的一些RAM被占用。

我想知道我需要为CC2538的Z堆栈部分节省多少内存,因为我的协调员将连接到不超过20个节点?

是否有特定的方法来计算初始化和添加的每个额外节点所需的内存量?

如果它不能容纳所有这些,我是否可以在CC2538中添加一些内存(ARM),否则会很难做到?

此致
詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将SampleSwitch或SampleLight示例构建为协调器,并检查地图文件以了解闪存和内存占用空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    CC2538使用Z-Stack HA 1.2 .2a SampleLight ZC作为参考,其RAM为~18k,闪存为~400k。 这是默认的Nwk_MAX_DEVICE_LIST值20。