This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:WFP和2.0 WFP 1.7 漏电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578857/cc2530-current-leakage-on-pins-p2-0-and-p1-7

部件号:CC2530

您好,

CC2530的输入针脚WFP 2.0 和WFP 1.7 似乎漏电。 如何修复,以便在我不按下按钮时这些输入针脚不会泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将WFP 2.0 和WFP 1.7 连接到任何设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将它们连接到2个按键,它们的接线方式如下图所示。

    Image result for arduino button

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,若从WFP 2.0 和WFP 1.7 漏电,就会对地短路,因此,电流消耗量增加到60 uA。 我用万用表测量了这一情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将它们连接到GND,则可以尝试将两个引脚都设置为GPO,并将输出设置为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 它现在起作用,电流消耗为4.5 uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您,很高兴知道它现在可以正常工作。