This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:协调器和路由器之间的CC2538通信

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578283/cc2538emk-cc2538-communication-between-coordinator-and-router

部件号:CC2538EMK

您好,

1.根据此链接 http://sunmaysky.blogspot.in/search/label/ZTool。我已设法做到

将cc2538em主板设置为协调器和路由器以及  

我可以在路由器端Ztool上看到以下消息。

状态:成功(0x0)和路由器的IEEE地址

但我的简短发言如下
短地址:0x0000

设备 将其显示为dev_router (0x07)

设备类型:协调器,路由器,End_device (0x7)
DeviceState: dev_router (0x7)

2.在Ztool of coordinator上,当路由器加入coordinator时,我们无法看到ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND。

备注:1.我重复了很多次,但结果是一样的。

      2.我没有使用 SmartRF06EB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的意思是什么ShortAddress 0x0000。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Vinay Shankar,

    您是否有此行为的无线捕获?

    此致,