This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:具有cc2650启动板的ZigBee堆栈

Guru**** 2540080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CODECOMPOSER, Z-STACK, CC2538, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578379/ccs-launchxl-cc2650-zigbee-stack-with-cc2650-launchpad

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2650CODECOMPOSERZ-STACKCC2538CC2630

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我对启动板cc2650有一些疑问。 它是如何编写的,它支持ZigBee的,我想使用此板来构建 ZigBee网络现在我看到ZigBee堆栈3.0 不受cc2650启动板支持,但开发套件cc2650支持这是正确的?

另一个问题是,我是否可以使用CodeComposer Studio将Zigbee堆栈实施/刷新到启动板cc2650? 我知道我需要IAR编译器吗? 如果是,它有多昂贵,或者是否有其他替代解决方案?

我还可以使用哪种包含ZigBee的其他主板?

我很乐意回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luigi,

    遗憾的是,此平台不支持Z-Stack 3.0。 唯一支持CC2650的Z-Stack版本是Z-Stack Home 1.2 .2a,可从以下网址获得:
    www.ti.com/.../z-stack-archive

    必须将IAR IDE用于此堆栈发行版,不支持CCS。 支持的BSP包括CC2650EM + SmartRF06和CC2650 SensorTag。 也可以使用CC2650 Launchpad,但您必须将示例应用程序移植到此平台,不支持开箱即用。

    另请注意,CC2650只能在独立模式下充当ZigBee终端设备节点,如果您要将此设备用作路由器或协调器,则需要使用ZAP-ZNP配置,其中CC2650充当ZNP (网络处理器) 另一个处理器用作ZAP (应用程序处理器)。 您可以通过查看Z-Stack Home 1.2 .2a提供的文档了解有关此配置的更多信息。 CC2350和CC2538设备可以在独立模式下充当协调器或路由器,因此也可以考虑使用这些设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason非常感谢您的快速解释,

    关于CSS和IAR的问题是,为什么它不兼容? 这是闪存问题还是IDE问题,因为C7C++代码通常不是CSS的问题。

    另一个问题是,IAR IDE在大学中的成本有多高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAR具有更好的编译器性能,因此可将输出二进制文件装入CC2630上的有限闪存。 单个IAR许可证将花费数千美元,您必须联系IAR以了解确切价格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:
    好的,非常感谢。 问我何时使用CC2650开发套件--> www.ti.com/.../cc2650dk ZigBee堆栈3.0 是否不受支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 3.0 不支持CC2650DK。