This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:CC2630 MCU是否可以在CC2650 EVM设计文件中工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578529/cc2630-will-cc2630-mcu-work-in-cc2650-evm-design-files

部件号:CC2630
在“线程: CC2650”中讨论的其它部件

我想使用CC2630 F128 RHB MCU制作PCB,但 TI网站上显示的deisgn文件 是用于 SimpleLink CC2650 EVM Kit 5xD (CC2650EM-5D) 1.0 的5设计文件。

此CC2650EM是否支持CC2630 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2630和CC2650具有引脚到引脚兼容性。