This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:基础固件SSI和UART示例不起作用

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/578292/cc2538emk-foundation-firmware-ssi-and-uart-examples-not-working

部件号:CC2538EMK
主题:CC2538中讨论的其他部件

问候,

我尝试在CC2538基础固件(位于:swrc271a.zip\cc2538_found_firmware_1_0\driverlib\cc2538\examples\SSI)2538)中运行SSI (SPI主)示例,但它无法正常工作。 SmartRF06的液晶屏上未显示任何内容。

当我尝试运行UART示例时也发生了同样的情况,液晶屏上什么都没有!

加载每个测试时液晶屏运行正常,因此一定是代码问题。

有什么想法?

此致

* James *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所知,这些示例不会在液晶屏上输出任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (屏幕截图来自SSI示例)

    如果它不输出到LCD,那么在SSI示例中,此UART初始化和"printf"是什么?

    *詹姆斯*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将信息输出到UART端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我确信:)我的意思是什么是连接到UART的“控制台”??

    *詹姆斯*
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制台是终端工具(如TeraTerm)的输出面板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该在IAR的什么位置找到它?

    *詹姆斯*
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不在IAR中,您需要使用外部终端仿真器程序,如TeraTerm或Termite。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将SmartRF06连接到PC时,它将模拟虚拟COM端口。 您可以使用终端应用程序(如TeraTerm)打开此COM端口以获得UART输出。