This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:无法使用Zigbee PRO堆栈连接超过20台设备

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/577907/cc2538-not-able-o-connect-more-than-20-devices-with-zigbee-pro-stack

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: Z-stack

各位专家,您好!

我们正在网关中使用TI的CC2538芯片,并将其配置为协调器。目前,我在将20多个器件连接到它时遇到了问题。 我们希望将>50个ZigBee传感器连接到此芯片。

在另一个线程中,我发现固件中定义了一些限制,我想增加这个限制。

因此,将此宏更改为50将满足我们的要求,或者我也需要进行一些其他更改。

#define Nwk_MAX_DEVICES ( Nwk_MAX_DEVICE_LIST +1)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,将此宏更改为50就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandeep,

    您使用的是Z-Stack Linux网关吗? 如果是这样,您需要更改网关端的Nwk_MAX_DEVICE_LIST。