This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZMacMemError

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/577951/zmacmemerror

主题中讨论的其他部件:Z-stack

大家好,

我有两个使用ZigBee (ZNP)的设备,都在家庭自动化配置文件中,一个是路由器,一个是协调员。

路由器向协调员发送加入请求,我在路由器端收到ZDO_JOIN_CNF指示中等于19的状态。

此值表示ZMacMemError,是否有人知道ZMacMemError的含义以及为什么我会得到 此状态代码 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我有两个使用ZigBee (ZNP)的设备,都在家庭自动化配置文件中,一个是路由器,一个是协调员。

    路由器向协调员发送加入请求,我在路由器端收到ZDO_JOIN_CNF指示中等于19的状态。

    我不知道这个价值意味着什么,有人知道吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了此状态的含义:ZMacMemError
    是否有人知道什么是ZMacMemError以及为什么我在ZDO_JOIN_CNF指示中获得此状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试哪种Z-Stack版本? 您能否详细说明测试步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试哪种Z-Stack版本? 您能否详细说明测试步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是版本2.6 .................3 A
    以下是我所采取的步骤:
    路由器制造:
    -带有信道掩码的发现请求,该信道掩码包括协调员正在收听的信道
    -路由器获得了带有协调器信息的信标指示。
    —路由器发送加入请求
    -然后路由器在ZDO_JOIN_CNF指示中获得状态19 (ZMacMemError)。

    我进行了另一项测试:
    协调员正在侦听例如在通道0x0E上,路由器发送的发现请求带有仅允许通道0x0E的通道掩码。
    -路由器获得带有协调员信息的信标指示。
    —路由器发送加入请求
    从属设备加入协调器网络

    仅当从属设备正在侦听多个信道时,此问题才会出现(并非始终如此)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是否可以指定Z-Stack版本? 是Z-Stack Home 1.2 .2a吗?
    2.您是否在ZTOOL上看到此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是Z-Stack Home 1.2 .2a
    什么是ZTOOL?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZTOOL是一款PC应用程序,供开发人员从PC测试ZNP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你知道我做错了什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据你的描述,我没有线索。 您是使用预构建的ZNP HEX进行测试,还是修改ZNP源代码以构建自己的ZNP固件进行测试?