主题中讨论的其他部件:CC2630, Z-stack
尊敬的各位:
我是ZigBee网络的新用户,我计划仅使用CC2650/CC2630模2630模块作为终端设备,协调器,路由器来创建ZigBee网络。
在这里搜索后,我无法找到如何执行此操作。是否可以仅使用CC2650/CC2630创建2630创建整个网络?
如果不能使用ZStack,您知道其他选项吗? 也许是Contiki? 或任何其它仅使用CC26xx模块形成完整Mesh网络的RTOS
感谢您的帮助
此致
Tonny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位:
我是ZigBee网络的新用户,我计划仅使用CC2650/CC2630模2630模块作为终端设备,协调器,路由器来创建ZigBee网络。
在这里搜索后,我无法找到如何执行此操作。是否可以仅使用CC2650/CC2630创建2630创建整个网络?
如果不能使用ZStack,您知道其他选项吗? 也许是Contiki? 或任何其它仅使用CC26xx模块形成完整Mesh网络的RTOS
感谢您的帮助
此致
Tonny
嗨,YK:
附件中是我希望发送的消息:
它位于Wireshark pcapng扩展上
帧46:线上68字节(544位),接口0上捕获66字节(528位)
接口ID:0 (\\.\pipe\ws_socket)
封装类型:IEEE 802.15 4无线PAN (104)
抵达时间:2017年6月11日12:23:48.0.00106亿 SE亚洲标准时间
[此数据包的时移:0.0亿 秒]
Epoch Time: 1497158628.000106000</xmt-block>0.00106亿 seconds.(Epoch时间:秒。
[与上一捕获帧相比的时间增量:0.0亿 秒]
[与上一显示帧相比的时间增量:0.0亿 秒]
[自参考或第一帧以来的时间:28.9.99639亿 秒]
帧号:46
帧长度:68字节(544位)
捕获长度:66字节(528位)
[帧标记为:false ]
[帧被忽略:false ]
[帧中的协议:wpan:zbe_nwk:zbe_aps:zbe_zcl:zbe_zcl_general.identify
IEEE 802.15 4数据,DST:广播,src:0x0000
帧控制字段:0x8841,帧类型:数据,PAN ID压缩,目标寻址模式:短/16位,帧版本:IEEE Std 802.15 .4-2003,源寻址模式:短/16位
序列号:101
目标PAN:0x9346
目的地:0xFFFF
资料来源:0x0000
[扩展源:TexasInss_00:07:F7:91:77 (00:12:4b:00:07:F7:91:77)]
[原产地:1]
ZigBee网络层数据,DST:广播,src:0xbb69
帧控制字段:0x0208,帧类型:数据,发现路由:抑制,安全数据
目的地:0xFFFF
来源:0xbb69
半径:29
序号:252
[扩展源:TexasInss_00:07:F7:93:3a (00:12:4b:00:07:F7:93:3a)]
[出处:24]
ZigBee安全管座
ZigBee应用支持层数据,DST端点:7,SRC端点:8
帧控制字段:数据(0x08)
目标端点:7.
群集:标识(0x0003)
配置文件:家庭自动化(0x0104)
源端点:8
计数器:8.
ZigBee群集库框架
帧控制字段:特定于群集(0x11)
序列号:2.
命令:标识查询(0x01)
有效负载
有效负载值:
FDFC8 05A7.0055万BB69
感谢您的帮助
此致
Tonny
嗨,YK:
我附加了嗅探器日志,附加日志中的消息是否已正确?
以下是此轮询消息吗?
帧80:线缆12字节(96位),接口0捕获10字节(80位)
接口ID:0 (\\.\pipe\ws_socket)
封装类型:IEEE 802.15 4无线PAN (104)
抵达时间:2017年6月20日06:37:13.0.0096亿 SE亚洲标准时间
[此数据包的时移:0.0亿 秒]
Epoch Time: 1497915433.000960000</xmt-block>0.0096亿 seconds.(Epoch时间:秒。
[与上一捕获帧相比的时间增量:1.0亿 秒]
[与上一显示帧相比的时间增量:1.0亿 秒]
[自参考或第一帧以来的时间:31.0.00226亿 秒]
帧号:80
帧长度:12字节(96位)
捕获长度:10字节(80位)
[帧标记为:false ]
[帧被忽略:false ]
[帧中的协议:WPAN ]
IEEE 802.15 4命令,DST:0x0000,src:0xbb69
帧控制字段:0x8863,帧类型:命令,确认请求,PAN ID压缩,目标寻址模式:短/16位,帧版本:IEEE Std 802.15。4-2003,源寻址模式:短/16位
.... .... .... .011 =帧类型:命令(0x3)
.... .... .... 0。 =启用安全:错误
.... .... 0。。 =帧待定:False
.... .... ..1. .... =确认请求:真
.... .... .1. .... = PAN ID压缩:TRUE
.... 0。。 .... =序列号抑制:假
.... ..0。 .... .... =存在信息元素:错误
.... 10。 .... .... =目标寻址模式:短/16位(0x2)
00。。。 .... .... =帧版本:IEEE Std 802.15 .4-2003 (0)
10。 .... .... .... =源寻址模式:短/16位(0x2)
序号:148
目标PAN:0x4a63
目的地:0x0000
来源:0xbb69
命令标识符:数据请求(0x04)
e2e.ti.com/.../11_2D00_Router_5F00_Test.zip
谢谢您的回复
此致
Tonny S
嗨,YK:
我仍然无法通过路由器将数据发送到目的地
附加的是嗅探器日志
当我的Zed连接到目标路由器/协调器时,消息编号1.5543万-15576或1.5576万或“时间”为4050-4055</s>4055
当我的Zed连接到中间路由器时,消息编号1.56万-15650或1.565万或及时是4056-4107</s>4107
如果我在日志中看到,我已经有轮询消息。我看到协调员重新调整...但没有消息通过。
我在ZCL identifiy命令内发送有效负载,请就此提供建议
同样从您的网站上,我看到下面的命令,但在bringup脚本中找不到equal命令,bringup中的equal命令是什么?
10:44:16.54 COM1 APP_CNF_BDB_START_INTRUSING (0x2F05) --> 开始使用网络转向作为参数进行调试,以便为设备连接做好准备
佣金模式:(0x02)网络转向(0x2)
e2e.ti.com/.../12_2D00_Router_5F00_Test.zip
谢谢您的回复
此致
Tonny