This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:SmartRF05评估板不工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2530EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/592208/cc2530-smartrf05-evaluation-board-is-not-working

部件号:CC2530

您好,

我的SmartRF05 1.8 1主板未检测到CC2530EM 1.6 ,Smart RF主板中的USB LED D6未检测到,LED两侧的电压为3.3V,由于无法对主板进行编程,因此电压不会降低。 此外,Smart RF EM中的LCD显示屏还显示未检测到EM (CC2530)。  

请说明主板的哪个部分存在故障,以便进行调试并使主板正常工作。

谢谢,顺祝商祺

克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    USB LED D6 -熄灭表示电源已关闭或USB控制器上的软件已损坏。 在您的情况下,USB控制器上的软件可能已损坏。 请更新固件并重试。

    有关 详细信息,请参阅用户指南SWRU210的第6.8 .3,10和11节。

    谢谢!

    下午