This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EM-IOT-HOME-gateway-RD:什么是(状态=4)? Linux HA网关应用程序中的In bind Not Successful消息

Guru**** 2552760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/591119/cc2531em-iot-home-gateway-rd-what-is-status-4-in-bind-not-successful-msg-in-linux-ha-gateway-application

部件号:CC2531EM-IOT-HOME-gateway-RD
主题中讨论的其他部件:CC2531CC2650

大家好,我正在使用CC2531作为ZNP并在PI上运行Linux HA网关应用程序,

当我将 Zed (cc2650)中的开/关群集端点绑定到ZC时,我收到以下消息:

已选择绑定源

正在发送绑定命令

绑定source_address 0x124b00 .....40 端点 0x08

绑定destination_address 0x124b00...fa EndPoint 0x3

发送到Nwk_Mgr:len=36,cmd_id=26,subsystem=18

RAW= 24:00:....  

从NMK_Mgr收到:len=6,cmd_id=0,subsystem=114

原始=06:00.....

呼叫确认回叫

Com_device_binding_entry_request_confirm:已收到Zigbe_generic_CNF

Com_device_binding_entry_request_confirm:状态成功。

从Nwk_Mgr收到:len=21,cmd_id=27,subsystem=82

RAW:15:00:...........

Com_device_binding_entry_rsP_ind: 已收到Nwk_Mgr_CMD_ID_T__Nwk_set_binding_entry_RSP_IND.

绑定/取消绑定不成功(状态=4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定状态=4的含义。 我建议您使用Ubiqua Protocol Analyzer检查无线消息,以便更好地了解问题。