部件号:CC2650DK
大家好,
我使用 ZStack_HOME_1_02_02a_4.4539万中的SampleSwitch作为我的项目的基础。
现在,我想从端点向协调员发送数据,以发送我正在使用的数据
AF_DataRequest (destAddr,epDesc,clusterID,msgLen,pBuf, &zcl_transID,选项,AF_DEFAULT_RADIUS);
使用"pBuf"中的数据。
但是当我在使用Wireshark的嗅探器中看到时,我看不到我发送的数据。
你知道我错了吗? 或者,我使用的API不正确
请帮我解决这个问题。
我将"源端点"设置为27以识别邮件。
这是嗅探数据
帧163:线上30字节(240位),接口0上捕获28字节(224位)
接口ID:0 (\\.\pipe\ws_socket)
封装类型:IEEE 802.15 4无线PAN (104)
抵达时间:2017年4月22日16:31:49.0.0014亿 SE亚洲标准时间
[此数据包的时移:0.0亿 秒]
Epoch Time: 1492853509.000140000</xmt-block>0.0014亿 seconds.(Epoch时间:秒。
[与上一捕获帧相比的时间增量:1.9.99952亿 秒]
[与上一显示帧相比的时间增量:1.9.99952亿 秒]
[自参考或第一帧以来的时间:123.9.99705亿 秒]
帧号:163.
帧长度:30字节(240位)
捕获长度:28字节(224位)
[帧标记为:false ]
[帧被忽略:false ]
[帧中的协议:wpan:zbe_nwk:zbe_aps:zbe_zcl]
IEEE 802.15 4数据,DST:0x0000,src:0x5fe9
帧控制字段:0x8861,帧类型:数据,确认请求,PAN ID压缩,目标寻址模式:短/16位,帧版本:IEEE Std 802.15。4-2003,源寻址模式:短/16位
序列号:244
目标PAN:0x6b43
目的地:0x0000
资料来源:0x5fe9
ZigBee网络层数据,DST:广播,src:0x5fe9
帧控制字段:0x0008,帧类型:数据,发现路由:抑制数据
目的地:0xFFFF
资料来源:0x5fe9
半径:30
序列号:255
ZigBee应用支持层数据,DST端点:255,SRC端点:27
帧控制字段:数据(0x08)
目的端点:255
群集:标识(0x0003)
配置文件:家庭自动化(0x0104)
源端点:27
计数器:92
ZigBee群集库框架,命令:读取属性,序列:4
帧控制字段:配置文件范围(0x00)
.... ...00 =帧类型:全轮廓(0x0)
.... 0。 =制造商特定:错误
.... 0。 =方向:服务器
0。。 =禁用默认响应:假
序号:4.
命令:读取属性(0x00)