This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530模具级别布局详细信息

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/590681/cc2530-cc2530-die-level-layout-details

部件号:CC2530

大家好,

一位客户询问“CC2530 ZigBee SoC的裸片级垫布局详细信息”。

有人能帮我解决这个问题吗?

提前感谢您的参与。

Kaushuh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    他们为什么需要这些详细信息?

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要使用CC2530的裸芯片,并且我们可以通过自己卸下封装来获得一个。 但是,我们不确定电极板的布局(哪个电极板对应于包装上的哪个针脚)。 您可以帮助识别裸模垫。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会在E2E上发布此信息,请直接联系我,我们可以从那里获取。

    此致,
    /TA