请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538 主题中讨论的其他部件: Z-stack
工具/软件:TI-RTOS
我正在使用CC2538EM AD SmartRF06开发板。
cc2538 i已配置为Zigbee 协调员。 我想通过cc2538 USB端口发送数据。
我已 成功测试了基础firmware_1_0_1_0 (swrc271a)中的USB示例应用程序。
为了在 示例恒温器应用程序(基于OSAL)中移植此USB驱动程序,我必须做什么修改。